结果:找到"ESD保护解决方案 NCV8460ADR2G 完全受保护的高压变频器",相关内容1000条
  • 被嘉立创坑了-烧了我客户的充电柜
  • 使用TIBQ40Z50典型方案设计的一款电路板,在嘉立创采购芯片及贴片后,回来发同有些不良,未重视,找出可以正常使用的发货后,把客户放在充电柜充电时,起火爆炸。出事后分析测试发现嘉立创贴回来的板,还有未使用过的,未拆开的,有30%的板第一次上电就和TI软件通讯不上,细分各种问题有BQ芯片温度内部短路,有温度异常,有采集电压异常,有各种通讯时不上及时好时坏。将未拆开的板中间有标注问题,有可以正常通讯的,寄回嘉立创,提供设计电路及PCB文件和测试工装,立创商城也开片分析,坏的芯片也无明显异常。现快一年多了,嘉立创一直不给处理,只让寄去维修,而且强调他们不专业,只会换芯片,查找有无粘连。他们维修后...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: SMT 发帖人:努力抢钱dd满血复活 发帖时间:2024-05-17 21:09:00
  • ESD保护解决方案NCV8460ADR2G完全受保护的高压变频器
  • NCV8460ADR2G是一款完全受保护的高压变频器−可以使用的侧面驱动程序用于切换各种负载,如灯泡、电磁阀和其他敏锐者。设备内部有过载保护通过有效电流限制和热关机进行调节。诊断输出报告打开和关闭状态打开负载条件以及热关机特性:•短路保护•自动重启的热关机•CMOS兼容控制输入•打开和关闭状态下的开路负载检测•诊断输出•欠压和过压停机•失去接地保护•ESD保护•低EMI开关的转换速率控制•非常低的备用电流应用领域:切换各种负载(灯泡、电磁阀)电动汽车车载充电器太阳能互联照明
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ESD NCV8460ADR2G 发帖人:Hailey 发帖时间:2021-11-25 08:52:00
  • 保护器件的特性与结构
  • A:TVS瞬态电压抑制器是在稳压二极管的基础上发展而来的,是一种二极管形式的新型高效能保护器件。B:TVS通常采用二极管式的轴向引线封装结构,TVS的核心单元是芯片,芯片主要材料为半导体硅片或晒片,芯片有单极型和双极型两种结构,单极型TVS有一个PN结,双极型TVS有两个PN结。TVS芯片的PN结经玻璃纯化保护由引线引出,再经改性环氧树脂封装制成。C:单向TVS多用于直流和已知方向的信号电路,双极性TVS多用于交流和变化的信号电路,TVS阵列多用于多线保护。TVS在应用过程中必须考虑环境温度及温度变化情况对TVS特性的影响,因为温度上升会使TVS反向漏电流增加,性能下降。SM712(TVS阵...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 特性与结构 发帖人:元基朱生 发帖时间:2021-04-23 20:34:00
  • 三串保护板一些奇怪的故障
  • 保护IC用创芯微的CM1033-DS,mos管用KIA的4603A,电阻电容用典型值参数。故障都是偶发性,故障率大概5%左右,老化也老化不出来,故障多为:不能充放;能充不能放;能放不能充;经过保护板输出电压和电池组电压不符(偏低),保护板漏电导致电芯放死等;后来把不良品处理下发现,用风枪把电容吹下来,那些故障大部分都正常了(吹下来的电容95%都是好的,极个别是短路或者有电阻值出来);因为电容是从淘宝买的,所以怀疑电容的质量问题。特意在立创买了些电容回来再贴100片测试,发觉还是有这样类似的故障(3组出现能充不能放),也是把电容吹下来换上去就好了。IC和mos管是厂家直接进的货,这2个料应该是...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:Emansiki 发帖时间:2020-05-17 11:19:00
  • 继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项
  • 摘要:继电保护对于电力设备及变电站的安全、可靠运行具有重要意义,因此要重视校验电力系统中的继电装置,以确保继电装置的保护作用能够得到充分的发挥。为了提高继电装置校验水平,本文结合实际工作经验,对带电符合校验的具体步骤以及注意事项进行了分析,以供参考。一、带电负荷校验的作用带电负荷校验是建设电力系统时必须开展的一项工作,只有进行负荷校验才能够有效判断竣工后的输电工程、投入使用的新型电力设备是否处于正常工作状态。在进行负荷校验的过程中,控制好继电装置,使其处于可靠运行以及安全运行状态,是保障电力工程当中的一次设备能够投入使用的前提条件,同时也是校验二次设备运行质量的重要途径。此外,在建设电力基础...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: plc 断电 发帖人:佳途自动化学院 发帖时间:2019-12-07 23:51:00
  • 51断电保护中遇到的坑
  • 这个坑卡了我好久,真心烦,在网上也没找到解决方法,是写一个关于掉电储存的,我不管怎么写,连续地址写入时总出现问题,只能一位掉电不丢失,最后在地址中间储存一个空格才行,实现多位掉电不丢失。好像是51的bug,有人知道是怎么回事吗
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 断电,51, 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-10-24 19:10:00
  • 专业的过流保护器件之自恢复保险丝
  • 自恢复保险丝在身边的应用越来越常见,自恢复保险丝可用于空调控制电路板过流,过载、过热保护。炎炎夏日更能体现空调的价值,走到哪都想把空调带着。如今,小家电成为家庭电子消费的主题,在选择产品时消费者更喜欢人性化操作简单易懂的产品,同时会选择更安全的产品。自恢复保险丝是由高科技聚合树脂及纳米导电晶粒经特殊工艺加工制成,正常情况下,纳米导电晶体随树脂基链接形成链状导电通路,保险丝正常工作;当电路发生短路或者过载时,流经保险丝的大电流使其集温升高,当达到居里温度时,其态密度迅速减小,相变增大,内部的导电链路呈雪崩态变或断裂,保险丝呈阶跃式迁到高阻态,电流被迅速夹断,从而对电路进行快速,准确的限制和保护...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 险丝 自恢复险丝 电子元件 件 过流 发帖人:秦晋电子 发帖时间:2018-10-09 11:32:00
  • 【周末分享】漏电保护电路(插座)方案
  • Hi大家周末好漏电保护插座,在我们的日常生活中,经常看到,比如热气热水器。但你知道它内部的工作原理和构造?下面这个电路(仅供参考),可以探测和保护两根反向的火线与地之间的漏电,及零线与地之间的漏电处理:出现故障,断开负载。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 漏电 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-08-04 18:52:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: